Kaip prijungti povandeninį kabelį?

Prieš prijungdami povandeninį kabelį prie variklio, patikrinkite, ar kabelio kištukas yra švarus ir sausas. Kad kabelį prijungti būtų lengviau, gumines kabelio kištuko dalis sutepkite nelaidžia silikonine pasta. Kabelį laikančius varžtus reikia užveržti iki šių užveržimo momentų:

MS 4000: 2.0 Nm

MS 402: 2.0 Nm

MS 6000: 4.0-5.0 Nm

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati