Glikolis panardinamųjų siurblių varikliuose

Kad transportavimo ir sandėliavimo metu SP siurbliai būtų apsaugoti nuo šalčio sukeliamų pažeidimų, juose yra vandens ir glikolio mišinio. Nors glikolis nėra toksiškas, panaikinus pavojingumo vandeniui klasę 0 (WHC 0 = nėra pavojaus vandeniui), ši medžiaga buvo priskirta pavojingumo vandeniui klasei 1 (WHC 1 = truputį pavojinga vandeniui). Nors minėtai klasei taikoma 200 l/kg minimali koncentracija, kai kurios vietinės vandens kontrolės įstaigos turi atskiras taisykles, reikalaujančias, kad variklio skystyje glikolio iš viso nebūtų. Prieš įrengdami siurblį, kreipkitės į atitinkamą vietinę vandens kontrolės įstaigą

ir išsiaiškinkite. Išleisti variklio skystį vietoje ir pakeisti jį paprastu geriamuoju vandeniu labai paprasta (žr. naudojimo instrukciją).


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati